结果:找到"SPI网口芯片 DM9051NP ",相关内容1000条
- FT232如何替代方案输入
- GP232是一个usb到串行uart接口,带有可选的时钟发生器输出,以及新的ftdichip-idTM安全加密器特性。此外,还提供了异步和同步位崩接口模式。通过将外部eeprom、时钟电路和usb电阻集成到设备上,使用GP232RL的usb到串行设计得到了进一步的简化512/2000与之前的FT232相比,它增加了两项新功能,有效地使其成为某些应用领域的“三合一”芯片。内部生成的时钟(6mhz、12mhz、24mhz和48mhz)可以从设备中提取出来,用于驱动微控制器或外部逻辑。一个唯一的数字(ftdichip-idTM)在制造过程中被烧入设备,并且可以通过usb读取,从而形成一个安全密码锁...
- 所属专栏: 器件替换 标签: USB串口芯片 发帖人:动能1234 发帖时间:2023-05-31 09:44:00
- DP2515—带有SPI接口的独立CAN控制器
- DP2515是一款独立控制器局域网络(ControllerAreaNetwork,CAN)协议控制器,完全支持CANV2.0B技术规范。该器件能发送和接收标准和扩展数据帧以及远程帧。DP2515自带的两个验收屏蔽寄存器和六个验收滤波寄存器可以过滤掉不想要的报文,因此减少了主单片机(MCU)的开销。DP2515与MCU的连接是通过业界标准串行外设接(SearialPeripheralInterface,SPI)来实现的。主要特性完全支持CANV2.0B技术规范,通讯速率为1Mb/s:-0-8字节长的数据字段-标准和扩展数据帧及远程帧接收缓冲器、验收屏蔽寄存器和验收滤波寄存器:-两个接收缓冲器,...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: CAN 控制器 SPI 接口 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2023-05-07 21:30:00
- 运用于监控摄像头、打印机的24bit高频率接口芯片MS90C386
- 型号:MS90C386封装:TSSOP56产品简述MS90C386芯片能够将4通道的低压差分信号(LVDS)转换成28bit的TTL数据。时钟通道与数据通道并行输入。在时钟频率为175MHz时,24bit的RGB数据、3bit的LCD时序数据和1bit的控制数据以1225Mbps的速率在每个LVDS数据通道中传输。输入时钟频率为175MHz时,数据的传输速率612.5Mbytes/sec。此款芯片配合MS90C385B,是解决高带宽、高速TTL信号层面的电磁干扰和电缆长度问题的理想产品主要特点■频率范围:20-175MHz时钟信号■较少的总线减少了连线尺寸和费用■供电电源3.3V■低功耗模式...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 接口芯片 发帖人:XBW0331 发帖时间:2022-04-29 16:23:00
- 有typec扩展坞带两个网口的吗?
- 有typec扩展坞带两个网口的吗?有能设计的吗?两个网口带交换功能就行,因为经常要一台笔记本连接两台以太网设备,交换机有太大了。。。想设计一个TYPEC扩展坞,带2个百兆网口,3个USB3.0或者2.0都行
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: TYPEC 网口 发帖人:蓝天白云210 发帖时间:2022-03-18 21:55:00
- IOT模块
- 自制一款IOT模块,采用雅特力32位单片机,打造最新串口以太网透传模块,实现网络数据包和串口数据的双向透明传输
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: AT32F413C8T7+DM9051NP 发帖人:雅特力MCU 发帖时间:2020-04-14 11:04:00
- 武汉新芯XM25QW非易失性spinorflash芯片
- 武汉新芯集成电路制造有限公司是国内紫光存储旗下一家领先的非易失性flash芯片存储供应商,武汉新芯宣布推出50nmFloatingGate工艺SPINORFlash宽电压产品系列XM25QWxxC。该产品系列支持低功耗宽电压工作范围,适用于物联网、可穿戴设备和其它功耗敏感应用产品设计方案。XM25QWxxC系列产品的读速在1.65V至3.6V电压范围内可达108MHz(在所有单/双/四通道和QPI模式下均支持),提供比其他供应商更快更强的性能,在电源电压下降后,时钟速度没有任何减慢。其传输速率优胜于8位和16位并行闪存。在连续读取模式下可以实现高效的存储器访问,仅需8个时钟的指令周期即可读取...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 武汉新芯,XM25QW,非易失性spi nor flash芯片,flash芯片 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-24 15:42:00
- 网络串口透传芯选择
- 工厂设备日趋智能化,现在工程师只需打开电脑,就能调整厂区内所有设备的参数及状态。不光是在工业控制领域,比如电力传输、智能家居、一卡通和医疗设备等系统中,有成千上万的传感器、PLC、读卡器或其他设备,互相连接形成一个控制网络,统一管理。其中最常用来连接这些设备的通信方式就是RS485总线。但与以太网相比RS485总线在传输距离和统一管理方面存在较大的局限性。那么如何突破RS485串口终端在传输距离和统一管理方面的局限性呢?类似于厂区内的远程多地控制是如何做到的呢?这里就是给大家推荐的是沁恒电子的网络串口透传系列芯片CH9121、CH9120,轻松实现串口设备快速联网的功能。下面就给大家大家介绍...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 网络串口透传芯片 发帖人:我芯永恒 发帖时间:2019-07-02 10:33:00
- 关于工业级USB转网口的芯片选型
- 最近在找一款USB转网口的芯片。本来设计的是AX88772C,这个芯片网口支持RMII,Rev-RMII,还可以直接支持Phy出来。我的项目用的是USB转RMII的,但是这个芯片是商用级别的。看到MicrochipLan95XX的支持USB转网口的,但是普遍都是集成了USBHUB功能,Lan9500AI直接是Phy差分信号出来了,如果对应我的设备,我还需要额外增加一个Phy芯片,而且还要增加多余的电路。各位是否可以帮忙推荐一个芯片,工业级宽温,支持USB转以太网RMII的?感激不尽!
- 所属专栏: 技术交流 标签: 工业级USB转网口芯片 发帖人:qqcooler 发帖时间:2018-12-08 19:49:00
- 高通千兆网口芯片,德州仪器ARM可用方案,飞思卡尔IMX6可用方案
- http://www.szlcsc.com/product/details_112501.html目前高通AR8031系列的货在工业应用等领域有很多应用,低功耗高性能的,目前在德州仪器ARM飞思卡尔的IMX6系列产品用是首选,在DSP上面也有很多公司开始选用高通的网口,后期选系列现货,尽在更新中,欢迎选购http://www.szlcsc.com/product/details_112501.html
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 高通千兆网口芯片 AR8031 发帖人:hrddsp 发帖时间:2017-09-07 16:19:00
- DM9051NPSPI接口网口芯片
- 在很多应用领域,本身采用的平台是处理能力不是很强的MCU,这些MCU通常没有网络接口,但实际应用又需要连接以太网,故通常通过SPI接口转换成一个网络接口。目前用的最多的是ENC28J60。但ENC28J60只支持10M以太网,且不带协议栈,需要工程师自己写协议栈,开发难度很大。最关键的是这个IC价格也不便宜。DM9051(SPI转以太网芯片)就不一样,价格有优势,且自带协议栈,又是10/100M的规格。DM9051NPSPI接口网卡芯片是为方便MCU单片机系统增加以太网通信而开发出的解决方案。DM9051NP芯片是带有行业标准串列外设接口(SerialPeripheralInterface,...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: SPI网口芯片 DM9051NP 发帖人:暮歌晨曲 发帖时间:2017-08-02 09:59:00
返回